This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:输出电容器

Guru**** 2477065 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555266/tps61288-the-output-capacitor

器件型号:TPS61288


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我注意到 tps61288 基准电路中的输出电容器是 6*22uF。  

如果由于 PCB 间距的限制、我仅在 Vout 处放置 2*10uF、除了增加功率纹波外、还 可能会发生哪些其他问题?

我的设计

Vin = 3.3V

VOUT = 11.68v

(max)= 1A

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wen-Hsin:

    输出电容太小会有不稳定的风险、尤其是在轻负载条件下。 我们建议 TPS61288 至少使用 10uF 的输出电容、这个 10uF 是有效电容而不是标称 电容、陶瓷电容器通常具有直流偏置效应、请检查电容器直流特性以获得有效电容、通常我认为 2*10uF(标称值)的有效电容不会高至 10uF(有效电容)、因此这里可能需要更多的输出电容器。

    此致、

    Nathan