This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:MOS 测试建议

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555073/bq24610-mos-test-recommendations

部件号:BQ24610


工具/软件:

您好、TI 人

我的客户想知道 BQ24610 中外部 MOS 管死区时间的标准测试方法。 我们是否有类似的指导文档、例如测试方法、死区开始和结束。 还有如何正确选择外部 MOS。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好玉溪、

    ]我的客户想知道 BQ24610 中外部 MOS 管死区时间的标准测试方法。 我们是否有类似的指导文档、例如测试方法、死区开始和结束。

    我们没有用于测量死区时间的官方文档、但下面是测量不同 BQcharger 器件的上升和下降死区时间的示例。

    下降死区时间:SWstarting 到下降和 LODRV 开始上升之间的时间

    上升 死区时间:SW 开始 上升和 LODRV 开始 下降之间的时间

    此外、还介绍了如何正确选择外部 MOS。

    请参阅数据表中的第 10.2.1.2.4 节“功率 MOSFET 选择“、了解如何选择外部 MOSFET。

    此致、

    基督教。