This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:使用输出为 12V @5A 的 13V 至 75V 降压转换器将电流增加到 1.5A 以上时的压降

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM70860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552448/lm5146-voltage-drop-when-increasing-current-more-than-1-5a-for-an-13v-75v-buck-converter-for-output-of-12v-5a

器件型号:LM5146
主题中讨论的其他器件: LM70860

工具/软件:

我做了一个降压转换器与 IC : lm5146 ,与输入 13V-75V ,和输出必须是 12v @ 5a。 当我与 1a 连接 25V 时,输出电压为 12V- 12.1V。 但是,当我连接它的电压为 25V 与 1.5 A ,电压下降到 7 伏从 12v 在 0.5 秒的范围内。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    输入源是否为 25V? 请使用 LM5146 快速入门计算器来检查您的设计。

    PS:我们有符合此规格的转换器解决方案(具有集成 FET)-请看 LM70860 80V/6A 转换器(控制器的实现要容易得多)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将降压转换器的输入与具有 23.5V 输出的 6S 电池组连接在一起。并且将降压转换器的输出连接到负载为 1.5A 的电池放电系统。  对于 1A、它显示 12.08V、但当增加到 1.5A 时、它从 12.08V 下降到 7.09V。 请通过验证原理图和布局来告知我。 由于我已经打印了 PCB、因此我必须解决此问题、而不是更改 IC。 花点时间、让我知道问题是什么。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有快速入门计算器? 这对于检查运行条件、稳定性、功率损耗等至关重要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://drive.google.com/file/d/12DUVvxJ03-vr-0rogHpVNociHfclG31F/view?usp=sharing 
    请您可以在此处查看快速入门计算器文件。  
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、无法在 TI 内访问该访问。 您可以将其直接连接到此处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       请查找附件。 显示无法直接在此处上传 Excel 工作表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该能够将文件拖到此处的窗口中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从布局来看、Cin1 离 FET 太远了。 有关输入电容的放置、请参阅应用手册 SNVA803。

    此外、通过快速入门计算器可以看到 Cout 值看起来不正确。 这很重要、因为它会影响稳定性。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你能抽出时间。
    此致  
    Narasingarao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、谢谢。