This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:转换器在连接到容性负载时关闭

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40170, LM5190, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551925/tps40170-converter-shuts-down-on-connection-to-capacitive-load

器件型号:TPS40170
Thread 中讨论的其他器件: LM5190LM5145

工具/软件:

大家好:
我已根据所附的原理图实施 TPS40170。 输入为 20V、输出为 12V @ 3A

对于纯阻性负载、转换器运行良好。 但是、当我连接一个电源输入包含电容器的电子器件时、转换器会暂时关闭、然后重新启动。 我在示波器上捕获了此行为—请参阅第一张随附的图像。

在多次测试后、我得出结论、问题与电流保护/软启动行为有关。 添加软启动电容器没有解决该问题;实际上、它增加了转换器保持关闭的持续时间。 在下一个测试中、我完全移除了软启动电容器、同时移除了用于电流限制的电阻器。 结果如所附的第二个图所示:转换器仍会关闭、但关闭时间要短得多。

我打算供电的电子系统很敏感、这些瞬时关机会给它们造成严重问题。 请就可能的原因和建议的修复方法(例如更改软启动,电流限制设置,缓冲,浪涌控制,布局问题, 或其他设计注意事项)。

此致、Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    这是由于容性负载而产生的电流限制。 理想情况下、您可以使用 CC/CV 电路来限制电流 — 查看 LM5190 控制器。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 由于电路的设计已经完成、因此不再可能更改 IC。
    是否有任何方法可以使用现有电路解决或至少优化此问题?
    调整 IC 的参数或设置是否有任何帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、

    考虑添加一个外部恒流 (CC) 电路来管理容性负载。 否则、很难在不触发电流限制的情况下限制电流尖峰。 TPS40170 仅提供输出电压调节。

    我建议填写该控制器的设计计算器来检查相对于满负载电流额定值的电流限制设定点在何处。

    PS:LM5145 现在优先于 TPS40170 — 相同的电压模式架构。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电路已经过设计、PCB 已经过制造、因此不再可能更改硬件。 我最初是在两年前设计这个电路的、很遗憾我最近才发现这个问题。

    如果您认为可以通过更改此 IC 的参数来解决问题、我将非常感谢您的帮助。 此外、如果有任何方法可以完全禁用电流保护、那么了解这一点会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以增加电流限制设定点(但不要超过电感器 SAT 电流额定值)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 ILIM 电阻器当前是 150kΩ、连接到它的容性负载在 220µF 周围。 同样的问题仍然存在、尚未得到解决。 220µF 电容器值不大、因此转换器的这种行为让我很惊讶。
    在任何情况下、增加 ILIM 电阻都没有任何帮助。 如果您能提出其他解决方案来解决此问题、我将不胜感激、因为此时无法更改 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 12Vout 时、220uF 是一个巨大的值、尤其是在电容器瞬时连接时。 是否有办法在启动之前逐渐连接容性负载? 否则、电容会出现巨大的电流尖峰、从而导致功率级元件应力和接地反弹。 另请注意、需要在有和没有电容的情况下验证补偿、以确保稳定性。

    --

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转换器的输出电容器围绕 60 µF 。 转换器连接到外部电子器件、该器件 输入端至少有一个 220 µF 电容器。 很遗憾、我无法访问该器件、无法对其进行任何更改。

    另一方面、降低转换器自身的输出电容实际上也不是一种选择、因为它会对输出纹波产生负面影响、因此我相信我们在这里可能有点问题。

    转换器输出通过可编程开关 (MOSFET) 连接到多个外部器件。 当其中一个开关打开时、转换器连接到器件、该器件可能在输入端有一个大电容器。 此时、转换器会关闭、可能是由于浪涌电流或过应力、这种行为会给我的电路板和客户的电路板带来问题。

    对于处理这种情况、您有什么建议或建议吗?

    在您的帮助下、我希望我们能够找到解决该问题的解决方案。 如果您能提供任何建议或指导、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经使用这个转换器几年了,它对我来说非常好。 但是、我的一位客户注意到了这个问题、这对我来说是一个巨大的挑战和危机、可能会造成巨大的损失。

    我衷心感谢你帮助解决这一问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以使用负载开关有效地软启动所连接的负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用一个晶体管来控制 MOSFET、进而切换为负载供电。 其中有几个开关、每个开关连接到具有不同电源要求的不同负载。

    我最多可以在 MOSFET 的输出端添加一个电容器来使上电更加平滑、但我怀疑这在这种情况下会非常有效。

    此外、该电路板已经过设计、因此我需要将更改保持在最低限度。

    您所说的“负载开关“是指特定的元件还是特定的电路设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用转换器本身可以做些什么吗? 因为我认为需要对开关进行重大修改才能解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有一个波形可以看到电流尖峰的严重程度? 寄生电感。

    您可以采取任何措施来减慢负载应用的速度都很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的 PCB 布局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您认为在该转换器中添加缓冲器是否可以改善这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    缓冲器会减慢开关边沿速度。 我怀疑这会有任何影响。