This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631000:Webench 仿真

Guru**** 2513565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS631000, TPS631010, TPS631011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554281/tps631000-webench-simulation

器件型号:TPS631000
Thread 中讨论的其他器件: TPS631010TPS631011

工具/软件:

尊敬的团队:

我们在 webench 上找不到 TPS631000、但 TPS631010(或 TPS631011)。  

我们是否可以使用 TPS631010 来估算 TPS631000 仿真或电路设计? 如果是、请让我知道我们必须如何处理它们之间的差异。 如果没有、请告诉我如何开始评估 TPS631000。 我认为它们具有类似的规格、但一些关键规格不同...

特别是、如果我们设置输出电流和 VI/Vo 等、我们能否参考 TPS6301010 关于电感器和电容器的原理图结果?

此致、
北村裕人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    让我检查一下、稍后再回复您。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lei、

    谢谢。 期待您尽快重播。

    Yuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    是的、您可以  通过在 TPS631010 上进行仿真来估算 TPS631000。

    除了封装、引脚映射和热数据外、它们的规格相同。 您注意到哪个关键规格不同?

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、

    我不知道。 它们都具有相同的电气规格。  

    谢谢!
    Yuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    我想关闭该主题。 如果您有其他问题、请告诉我(您可以在此处进一步答复)。

    此致

    Lei