主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件
工具/软件:
因此、在 EOS 模式的文档中指出、您需要在每个电源脉冲之前运行电量监测计。 然而、在我运行电量计开始之前、电量计在 bqstudio 中似乎根本没有读取任何内容。 但是、它是否考虑了静态功耗? 我的产品大部分时间都处于空闲状态、因此大部分电量都不会从尖峰中耗尽。 我选择 EOS 模式、因为建议使用锂亚硫酰氯电池。 我是否始终保持电量计“已启动“状态?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
因此、在 EOS 模式的文档中指出、您需要在每个电源脉冲之前运行电量监测计。 然而、在我运行电量计开始之前、电量计在 bqstudio 中似乎根本没有读取任何内容。 但是、它是否考虑了静态功耗? 我的产品大部分时间都处于空闲状态、因此大部分电量都不会从尖峰中耗尽。 我选择 EOS 模式、因为建议使用锂亚硫酰氯电池。 我是否始终保持电量计“已启动“状态?
EOS 模式不会库仑计数、因此不会考虑任何功率消耗。 它使用很大的放电电流来计算电芯电阻、因此您必须打开电量监测计、然后发出电量监测计启动命令。 这会通知电量监测计开始测量电芯电阻。 当放电停止(系统进入低功耗状态)时、应使用电量监测计停止命令关闭该功能。 电量监测计将在电量监测计停止(默认为 15 秒)后继续测量、然后计算其 EOS 结果(电阻,SOH)。 然后可以将其断电。
因此、不应让电量监测计一直处于启动状态。 有效放电时才有效。
答案取决于化学成分和您的应用。 这是客户必须做出的选择。 EOS(还包括 SOH 测量)算法在空闲状态下缓慢放电时不需要来自电芯的信息。 具体思路是、如果存在显著放电(例如产品开启几分钟)、电量监测计可以测量电池电阻、然后推断 SOH 并决定是否需要结束该电池的服务。
如果您要使用 EOS 或 SOH、那么我会添加一种方法、每隔一段时间应用一次很大的负载(就像您编写的那样)。 否则、电量监测计将无法判断电芯发生了什么情况(例如,如果它始终作为 RTC 或类似器件的永久备用电源进行涓流放电)。
只要停止测量仪表、就应该停止电流。
针对这种化学物质产生 EOS 的原因是、累加器模式通常在电芯的整个生命周期内不够准确(尽管如果进行了连续放电测试,这不适用)、并且 OCV 非常平坦、因此电量监测计无法仅通过电压测量来确定放电深度。 但是、如果电量监测计可以测量负载下的电流、则可以确定电芯电阻、这样如果放电负载足够高、导致电芯内部电阻上出现压降、则电量监测计可以计算该电阻、该电阻是确定 EOS 的基础。