This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:何时开始运行电量监测计

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553203/bq35100-when-to-run-gauge-start

器件型号:BQ35100
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

因此、在 EOS 模式的文档中指出、您需要在每个电源脉冲之前运行电量监测计。 然而、在我运行电量计开始之前、电量计在 bqstudio 中似乎根本没有读取任何内容。 但是、它是否考虑了静态功耗? 我的产品大部分时间都处于空闲状态、因此大部分电量都不会从尖峰中耗尽。 我选择 EOS 模式、因为建议使用锂亚硫酰氯电池。 我是否始终保持电量计“已启动“状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。 同时、您可以为项目提供关联的.log 和.gg 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EOS 模式不会库仑计数、因此不会考虑任何功率消耗。 它使用很大的放电电流来计算电芯电阻、因此您必须打开电量监测计、然后发出电量监测计启动命令。 这会通知电量监测计开始测量电芯电阻。 当放电停止(系统进入低功耗状态)时、应使用电量监测计停止命令关闭该功能。 电量监测计将在电量监测计停止(默认为 15 秒)后继续测量、然后计算其 EOS 结果(电阻,SOH)。 然后可以将其断电。

    因此、不应让电量监测计一直处于启动状态。 有效放电时才有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我应该使用不同的模式吗?  考虑到长时间处于空闲模式时会消耗大部分电量、我如何更准确地跟踪运行状况? 我想我们的思路是放电电流将为其提供一个电阻读数、它使用该读数来以非相对方式确定电池的 SOH。 那么、如果我不一定计划经常进行大量放电、我应该增加最大 SOH 差值或在电路板上放置受控放电电路、我可以定期放电来运行测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答案取决于化学成分和您的应用。 这是客户必须做出的选择。 EOS(还包括 SOH 测量)算法在空闲状态下缓慢放电时不需要来自电芯的信息。 具体思路是、如果存在显著放电(例如产品开启几分钟)、电量监测计可以测量电池电阻、然后推断 SOH 并决定是否需要结束该电池的服务。

    如果您要使用 EOS 或 SOH、那么我会添加一种方法、每隔一段时间应用一次很大的负载(就像您编写的那样)。 否则、电量监测计将无法判断电芯发生了什么情况(例如,如果它始终作为 RTC 或类似器件的永久备用电源进行涓流放电)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该将 EOS 与锂亚硫酰氯电池搭配使用、对吧?

    那么、如果我要进行停机测试、我只需要定期进行测量、同时进行不超过容量 2%的放电? 就像我可以在.5mA 运行一段时间一样、弄清楚下降 1.8%左右的时间、然后再开启测量仪表一秒钟并再次将其关闭? 在执行该操作时、能否持续应用电流消耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要停止测量仪表、就应该停止电流。

    针对这种化学物质产生 EOS 的原因是、累加器模式通常在电芯的整个生命周期内不够准确(尽管如果进行了连续放电测试,这不适用)、并且 OCV 非常平坦、因此电量监测计无法仅通过电压测量来确定放电深度。 但是、如果电量监测计可以测量负载下的电流、则可以确定电芯电阻、这样如果放电负载足够高、导致电芯内部电阻上出现压降、则电量监测计可以计算该电阻、该电阻是确定 EOS 的基础。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是非常有帮助的谢谢。 您能否为建议的运行测试方法概述时间表或一系列步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会以大约 10 个步骤放电、直到 80%的额定容量耗尽、然后继续 4 个步骤、直到 100%的额定容量放电。

    绝对负载取决于电芯的容量。 我会使用远低于最大额定放电率但足够高的负载、这样不会花费太长时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着我应该将最大 SOH 差值更改为 20%?