This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3431:关于 WDT 选择

Guru**** 2604275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3431, TPS35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551046/tps3431-regarding-the-selection-of-wdt

器件型号:TPS3431
主题中讨论的其他器件: TPS35

工具/软件:

我是 Nakasuji、我正在就[关于 WDT 的选择]寻求您的帮助。
我正在寻找一个具有 WDT、电压复位以及启用或禁用引脚功能的 WDT。
您的任何产品是否符合要求?

 感谢您抽出宝贵时间、期待您的答复。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー μ s
中筋と申します。μ s
WDTの選定について質問です。μ s
WDTの機能と、電圧リセット(起動リセット)、イネーブル端子(WDTICの機能を制御する)を持つICを探しています。μ s
WDTにイネーブルが付いているものは見つけたのですが、リセットまで持っているものを見つけられておりません。(例:TPS3431)
条件を満たせる素子はあるでしょうか。μ s

以上、よろしくお願いいたします。μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此应用的理想器件是 TPS35。

    此致、

    Anusha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Anusha、
    感谢您的答复。

    我将检查您提供的型号。

    此致、

    Nakasuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Anusha、

    我还有一个问题。
    您是否有型号“TPS35CB66GAJDDFR"?“?

    此致、

    Nakasuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nakasuji:

    遗憾的是 、我们目前没有 TPS35CB66GAJDDFR。

    Jesse