This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF2041:禁用时为高阻态输出

Guru**** 2477275 points
Other Parts Discussed in Thread: REF2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554664/ref2041-hi-z-output-when-disabled

器件型号:REF2041


工具/软件:

您好、

我们使用 REF2041 为 EP 提供基准电压 。 由于 AD5686R 默认启用了内部 Vref、因此我们保持 REF2041 EN=LOW(禁用)、直到关闭 AD5686R 的内部 Vref。 根据 REF2041 数据表、当 EN=LOW 时、REF2041 输出应为高阻态。 但是、我们注意到、当启用 AD5686R 的内部 Vref 时、REF2041 灌入电流、因此 REF2041 输出看起来不是高阻态? 我们是否误解了某些东西?

谢谢、

Kyson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyson:

    REF2041 灌电流是多少? REF20xx 能够灌入高达 20mA 的电流、因此如果电流小于 20mA、则不会出现问题。

    -亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在实际设计中无法轻松测量电流、因此我使用了单独的设置。 通过 EN=GND 将 VCC=5V 施加到 REF2041、然后将 2.5V 20mA 的外部电源连接到 Vref 引脚。 电流被钳位且电压降至 2.5V 以下、表示尝试灌电流的电流 Vref 引脚大于 20mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyson、

    我们将调查数据表中禁用时的输出阻抗是否存在任何差异。 只要电流小于 20mA、器件就不会损坏。

    -亨利