This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:我们是否有 BQ35100 等 Li-MnO2 原电池电量监测计但可以在 2V 电源电压下工作?

Guru**** 2477255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553589/bq35100-do-we-have-a-li-mno2-primary-battery-fuel-gauge-like-bq35100-but-can-work-at-2v-supply-voltage

器件型号:BQ35100
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好  

我们是否有 Li-MnO2 原电池电量监测计(如 BQ35100)但可以在 低至 2V 的电源电压下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    BQ35100 是支持原电池且能够提供 2V 电源电压的最新电池电量计。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan

    BQ35100  数据表称其最小电源电压为 2.45V、或者说其他器件是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PYTsai、

    我最后一条陈述的结尾有一个错误、但是如果您对电池电量计进行电压调节、您仍然可以使用电池电量计。 这意味着、例如、在进行校准时、您会通过 2V 电压、但将其校准至 1V。 这会降低系统的分辨率、但允许您将测量仪表用于系统。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan

    即使电压缩放,我们仍然需要大于 2.45V 的电源电压,是正确的吗? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PYTasi、  

    当您将黄金映像编程到电池电量计时、需要在>2.45V 的电压下刷写文件、但之后它应该能够工作、但我建议使用 EVM 并将其供电至 2V、并查看 bqstudio 软件是否仍在电压下工作。

    谢谢您、
    Alan