This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6593EVM:GUI Composer 运行时

Guru**** 2477065 points
Other Parts Discussed in Thread: SCALABLE-PMIC-GUI, TPS6593EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551136/tps6593evm-gui-composer-runtime

器件型号:TPS6593EVM
主题中讨论的其他器件:SCALABLE-PMIC-GUI

工具/软件:

从中下载 TPS 6593 器件的 GUI Composer 运行时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Avadhut、

    您是否询问了可以在哪里获取 TPS6593EVM 的 GUI? SCALABLE-PMIC-GUI 支持此功能、可在以下位置获取: https://dev.ti.com/gallery/view/PMIC/Scalable_PMICs_GUI/ver/5.0.0/ 

    尝试打开此 GUI 时是否收到消息? 您能否截屏显示其内容?  

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     请查找附加的错误捕捉。

    安装 TI Cloud Agent 后、 每次都会显示此窗口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您提到了 GC 运行时。 您是否尝试使用 GC 运行时运行已下载到本地计算机的独立 GC 应用程序? 或者您是否尝试从浏览器运行 GC 应用程序?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我正在从浏览器尝试 GUI 应用程序。 在此期间、我面临上述错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
     我正在从浏览器尝试 GUI 应用程序。 [/报价]

    好的、所以要澄清一下、这不是 GC 运行时问题、而是云代理问题。

    过去、您的 PC 上是否有其他具有管理员访问权限的用户安装了 TI Cloud Agent? 您的账户是否具有管理员访问权限?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、其他用户未安装 TI Cloud Agent。

    是的、  已使用管理员访问权限安装 TI Cloud Agent。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、  TI Cloud Agent 是通过管理员访问权限安装的。

    好的、所以您使用管理员权限安装了它、但正在从与用户相同的帐户运行 GC 应用程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用管理员 访问权限安装 GC 应用程序、但作为同一 PC 的用户运行该应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信您遇到了 TI Cloud Agent 的已知问题、并且存在权限冲突。

    您(或具有管理员访问权限的人员)是否可以使用管理员帐户登录 PC、然后在下面的链接中下载并运行驱动程序包:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/cloud/driver_pkg/

    然后、您可以登录并重新运行 ti cloud agent 可执行文件。 但是、如果系统再次提示您输入管理员帐户、您可以忽略它。