This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:控制器的初始状态

Guru**** 2581125 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555218/tps65219-initial-state-of-the-controller

器件型号:TPS65219


工具/软件:

首次使用 TPS65219 时、稳压器输出电压和 GPIO 引脚的默认设置是什么。  我复制了 AM62x 评估板的重要部分、但现在我的电路板无法通电。  我对 VSYS 施加了 3.3VDC、但 TPS65219 没有任何效果。  其布局为使 AM62 器件具有一条 GPIO 线路启用+3.3VDC、但这绝不会发生。  所有输出稳压器上都有 0VDC、不会消耗任何电流。  Reset 引脚连接到 AM62x 器件、但由于器件没有任何电源、我不确定如何继续。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    能否说明您正在使用的 TPS65219 的具体器件型号?
    示例  TPS6521904RHBR?

     我相信 AM62x 电路板使用的是 TPS6521904RHBR、但它只是想确认您在设计中使用的内容。  

    此致、  
    Sarah