This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25037:UVLO 电路设计

Guru**** 2480145 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556660/lm25037-uvlo-circuit-design

器件型号:LM25037


工具/软件:

您好、

我正在为 LM25037×UVLO 电路、但我不明白 20⁻³ 10 μ V 项(20mV?) 公式 (7) 中用于计算 R1。 这可能是数据表中未明确提及的比较器的内部迟滞、还是我忽略了它? 您能帮助澄清一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

       ×、此⁻³VPWR 电路应给出 R1 = VHYS / 22uA、以便不存在–20 10k Ω/1.25。 下面的电路很可能是近似的、因此需要添加一些微小的校正。

    请注意、当您基于电路检查“-"计算“计算时、您不能得到 VHYS - Back 的计算值始终小于 VHYS。