This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730EVM:SCL 和 SDA 在上电后具有不规则的高电平信号

Guru**** 2527640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556639/bq25730evm-scl-and-sda-has-irregular-high-level-signal-after-powering-up

器件型号:BQ25730EVM


工具/软件:

尊敬的团队:  

在 VIN 端子连接到 12V 电源之后、并且没有与其他接口或外部 I2C 主器件的外部连接、SCL 和 SDA 将捕获不规则的高电平信号。

发生什么事了? 如何消除这种情况? 示波器的接地端连接到 SCL 旁边的 GND。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    您的测量结果似乎拾取了一些噪声。 SDA/SCL 是开漏信号。 我的建议是,如果你可以与充电器通信,尽管噪音.  

    此致、

    Tiger