This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8758-E3:需订购的 LP8758-E3 启动和器件型号

Guru**** 2480735 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8758-E3, LP8758-E0, LP8758-EA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555062/lp8758-e3-lp8758-e3-start-up-and-part-number-for-order

器件型号:LP8758-E3
Thread 中讨论的其他器件: LP8758-E0LP8758-EA

工具/软件:

您好:

我将 LP8758-E3 用作四路输出模块。 我需要 1.2V、1.8V、2.5V 和 3.3V、输入电压为 4V。 一个电源轨上的最大电流约为 3.2A、其他电源轨电流为 2A。 TI 工厂是否可以将此配置编程到 IC 中、或者我是否需要在启动时对其进行编程? 此外、是否可以在未连接 I2C、仅使用 NRST 和使能引脚来启动器件的情况下运行此 IC? 我认为此 I2C 的所有型号都支持编程、但我想知道-E 模型之间除电压差异之外的任何具体差异。 如果 TI 有一张包含输出电压的简单模型编号图表、我们将非常感激。  

我打算使用 eval。 开发板 、但这些都是我想提前询问的问题。

谢谢、  

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:  

    您需要在启动时、在 nRST 被置为有效且在任何使能引脚设置为高电平之前对 IC 进行编程。  
    目前、我们没有任何具有您所需电压电平的配置、因此需要在通过 I2C 启动时配置这些配置。  

    要在不使用 I2C 和 NRST/使能引脚的情况下运行、必须在出厂时将默认值预编程到 IC 中。  
    我们只能支持针对特定业务案例的自定义工厂配置。  
    如果您认为您有足够大的业务案例需要定制配置、请联系您的营销代表。  

    否则、您必须使用 I2C 在现有配置上写入所需的设置。

    下面简要总结了不同的-E 器件型号及其默认设置:

      VOUT SHUTDOWN_DELAY Startup_delay ILIM
    LP8758-E0 1000mV 5ms 0ms 2.5A
    2500mV 5ms 0ms 4.5A
    1200mV 0ms 5ms 3.5A
    1800mV 5ms 0ms 4.5A
    LP8758-E3 900mV 0ms 2ms 4.5A
    1200mV 0ms 3ms 3.0A
    1800mV 0ms 3ms 3.0A
    2700mV 0ms 4ms 4.0A
    LP8758-EA 800mV 0ms 0ms 4.5A
    800mV 0ms 0ms 4.5A
    800mV 0ms 0ms 4.5A
    800mV 0ms 0ms 4.5A

    有关压摆率、MODE、EN 引脚分配和屏蔽等特定设置的更多信息、请参阅相应的数据表。

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    理解并感谢您提供的信息。 我认为我们的业务案例不足以支持自定义 TI 配置。 最后一个问题是是否存在基于输出电压的 ILIM 设置。 例如、表格中 PN LP8758-E3 的 1.2V/1.8V 电源轨不能以 4a 或 4.5A 电流运行。 我假设这只是默认设置、因为数据表中另行显示。 它是否还与热限值相关?

    此致、

    Tony   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:  

    正确、上面列出的 ILIM 值是默认的编程值、但这些值可以在启动时通过 I2C 重新配置、然后再启用。  
     可编程值可设置为更高的值、 但所有四个降压稳压器的总电流 不得超过 16A

    与电压电平相同、在 nRST 被置为高电平后、可以在启动时使用 I2C 重新配置电压电平

    这将执行与 LP8756x 系列类似的步骤: https://www.ti.com/lit/pdf/SNVU590

    当 nRST 为高电平时、在任何 EN 引脚为高电平之前、可以通过 I2C 更改设置寄存器。

    如果此流程有任何问题或需要帮助、请告诉我。

    此致、  
    Sarah