This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620:LMR33620 和 IN39

Guru**** 2480865 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556423/lmr33620-lmr33620-and-in39

器件型号:LMR33620


工具/软件:

e2e.ti.com/.../7217.TI-POWER.pdf

我有三个问题:

1.请帮助我确认与 LM33620BRNX 配合使用时电感器值是否正确。

不使用 LM33620BRNX 的引脚 5 (VCC)。 我是否需要将一个 1uF 电容器接地?

INA39 使用 (0.0005) 电阻器 R 来检测微阻、并在输出端使用 22K 电阻器 RL 这是正确的吗?

检测 4 节~6 节锂电池 (16V~26V) 的电流消耗、建议使用 INA39 还是 INA69?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的问题。 我们将与您联系、然后返回给您

    谢谢。此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    我支持 LMR33620、可以提供我对这些问题的反馈。  

    1.是的、原理图中使用的电感值符合数据表的建议。 所以没关系。  

    2.即使不使用 VCC 引脚、也强烈建议在该引脚和 GND 之间连接一个高质量 1-µF 电容器。

    谢谢。此致、

    Naresh