This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:LMR14030SSQDDARQ1 的 WEBENCH

Guru**** 2480395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548993/lmr14030-q1-webench-of-lmr14030ssqddarq1

器件型号:LMR14030-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我确实对 LMR14030SSQDDARQ1 进行了 WEBENCH 仿真以检查相位裕度和增益裕度、但无法在结果中找到这些参数。

您能帮助我找到 LMR14030SSQDDARQ1 的理论相位裕度和增益裕度吗?

输入电压:12V

输出电压:5V

输出电流:0.2A

请检查此问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    您可以使用“仿真>>波特图“在 WEBENCH 中生成波特图。 您可以从波特图中找到 PM 和 GM。

    开关频率是多少?

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arpita:

    感谢您的支持。

    我模拟了电路板图并得到了下面的结果;

    客户使用的 Rt 为 14.3k Ω、因此开关频率约为 1.57MHz。

    波德图上的光标值最接近 1.57MHz -> 1.545MHz。

    您能为我提供更多帮助以获得相位裕度和增益裕度吗?

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    您可以直接从生成的波特图中读取 PM 和 GM。

    、  

    例如、 增益交叉频率~4.7kHz 时的相位角[增益达到 0dB 时]是相位裕度 PM~55 度。

    同样、[相位接触 0 度时]相位交叉频率下的 gm 为~37dB。

    使用上面的示例、您可以为您的设计找到 GM 和 PM。

    有关 GM 和 PM 的更多了解 、请参阅 Microsoft PowerPoint — 增益裕度和相位 Margin.ppt【兼容模式】

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    任何其他疑问?问候

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arpita:

    由于我个人原因、很抱歉耽误了时间。

    关于您的注释、开关频率对于指定增益裕度和相位裕度并不重要。 我是对的吗?

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据开关频率、选择诸如 L 和输出电容器之类的无源器件。 稳定性也取决于 Cout。  

    此致

    Arpita