This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5012-Q1:LM5012QDDARQ1

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556337/lm5012-q1-lm5012qddarq1

器件型号:LM5012-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我叫 Ricardo Dias、我 @开发了一款用于汽车摄像头的微型 DC/DC(因为我们的空间很大)转换器、即 12V μ m 250mA (1.2A 峰值)。
我使用了 LM5012Q1、因为我们需要转换器提供高达 90Vdc 的高电压。

遗憾的是、转换器工作正常、但有一些噪声、现在 我很难找到消除此噪声的方法。

我将发送布局和原理图、如有必要、我可以发送一些测量值。 我对 Ron 有点怀疑、我尝试了 100k 和 50k、我看到这配置了一个非常低的 Fsw。  

如果您需要更多信息、请告诉我。

e2e.ti.com/.../CLA_5F00_Complete.xlsx

提前感谢您。

此致。
Ricardo Dias。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ricardo、  

    您看到什么噪音? 此外、如果可能、发送一些测量值。 Ron 确实可能会影响或不影响噪声、但我们需要深入研究。 此外、将您的原理图和设计引用到文档中。  

    谢谢。   e2e.ti.com/.../snvu754a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:  

    我将 Ron 值换成了 25k Ω、几乎消除了噪声。 此外、数据表中有一个提到 Ron 值与输入电压成反比、我认为 在参考设计中使用 102k Ω 电阻 (6V 至 100V) 是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ricardo、  

    Ron 大致设定导通时间开关频率。 当电阻为 100k Ω 时、开关频率为 300kHz。 因此、在 25k Ω 条件下、开关频率为 1.2MHz、超过了 1MHz 的最大开关频率。 Ron 不是你的问题。 噪声可能来自您的输入滤波器、但我想先查看一些测量结果。 还将该快速入门计算器和参考设计用于您自己的设计。  

    谢谢。  e2e.ti.com/.../7610.LM5163_2C00_-LM5164-Quickstart-Calculator-rev3.xlsm