请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74912-Q1工具/软件:
尊敬的 Shiven:
这是 Ryusuke、他之前在下面的线程中提出过问题。
我很抱歉迟来的答复。
(2) LM74912-Q1:闭锁条件 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛
客户将 CS+和 ISCP 之间的电容器 CSCP 的常数从 3.3nF 更改为 0.1uF、错误检测短路的现象消失了。
对 IC 是否有任何影响、例如损坏?
如果您能给我任何意见、我将不胜感激。
此致、
柳介