This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:SS 和 FLT 引脚

Guru**** 2516490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555346/tps92692-q1-ss-and-flt-pin

器件型号:TPS92692-Q1


工具/软件:

您好的团队、

客户需要实现断续模式短路保护和 MCU 检测 FLT 引脚状态。  

我想知道是否可以将 SS 直接连接到 FLT、并通过 100K Ω 上拉至 5V MCU-MCU((MCU-MCU 是其 VDD 的<xmt-block1> VDD</xmt-block> 输出)。 VDD。 这是否有任何 SS 引脚风险?  

此致、

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定您打算在这里执行什么操作、因为 FLT 引脚是 nFLT、它在正常运行期间为高电平、在故障情况下为低电平 为什么要将此引脚连接到电压源? 对于微型计算机、这将实现什么?  

    这是与 FLT 引脚连接的正确方法



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    客户希望 将 FLT 引脚    上拉至 5V、因为它是 OD 状态、这与将 FLT 引脚上拉至 Vref 引脚相同。

    现在、他们希望使用断续模式短路保护、但在如图 34 或 35 所示进行设计时、他们认为自己的 MCU 无法及时禁用 SS 引脚(他们有一个软件滤波器)。 因此、他们需要在故障情况下使用 FLT 引脚下拉 SS 引脚。 考虑到这一点、它们将 SS 和 FLT 连接在一起并上拉至 5V。

    他们想知道这种设计方式是否存在风险。  

    此致、

    常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivy:

    是的、您可以这样做。

    但请注意、在该配置中、软启动斜坡将不再是线性的、因为您的电压源现在会影响 SS 斜升、因此、它还会影响软启动斜坡时间。  

    请注意、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    考虑软启动功能、 他们希望使用以下设计(FLT 将 SS 引脚拉低 2 NMOS、电压源不会提供 SS 引脚)、 他们认为它比 SS 和 FLT 连接在一起要好。  

    您的建议如何?

    此致、

    常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来很棒!