This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:栅极驱动器电路配置问题

Guru**** 2761735 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25758A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556616/bq25756-gate-driver-circuit-configuration-issues

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件:BQ25758A

工具/软件:

您好、技术团队。 我正在使用该芯片实现一项功能、即在 Vin = 25V 的情况下为 8.4V 电池充电。 我的栅极驱动外设电路与数据手册中的典型应用(即二极管+ MLCC 引导电路)完全相同。

但是、在我的应用场景中、我通过实际测试发现、降压半桥开关平稳;但是、升压半桥不开关、或者更准确地说、上部晶体管始终导通、下部晶体管始终关断。 栅极驱动器由外部 12V 电源供电、当输出 8.4V 时、上部晶体管的 Vgs 仅约为 3.6V。

我回顾了数据表、第 8.3.3.3 节确实包含了支持上述现象的声明。

但是、数据表第 9.2.1 节中的应用信息提供了以下曲线:

如果上部晶体管的激活完全基于自举、则在第 9.2.1 节所述的典型应用中、升压侧的上部晶体管如何持续保持开路? 我在数据表中找不到任何提到片上电荷泵/隔离式电源的地方。

我想问一下 9.2.1 中的升压上部晶体管如何持续保持开路。 如果需要使其持续打开、应注意电路中的哪些关键点?

此外、如果上部晶体管的激活完全依赖于自举、我是否可以使用隔离电源来代替自举、以便为上部晶体管的栅极供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好熊:

    感谢您的研究。

    但是、在我的应用场景中、我通过实际测试发现、降压半桥开关平稳;但是、升压半桥不开关、或者更准确地说、上部晶体管始终导通、下部晶体管始终关断。 [/报价]

    这是预期行为。

    如果上部晶体管的激活完全基于自举、那么在第 9.2.1 节中所述的典型应用中、升压侧上部晶体管如何保持持续开路? 我在数据表中找不到任何提到片上电荷泵/隔离式电源的地方。[/报价]

    IC 中有一个电荷泵、可在高侧 FET 未切换时为其供电。

    如果我需要使其始终保持打开状态、我应该注意电路中的哪些关键点?
    [/quote]

    无法保持高侧 FET 持续导通或关断。 对于 BQ2575X 系列或 IC 中的直流/直流转换器 IC、BQ25758A 可以通过 EN_BYPASS=1 位使高侧 FET 保持导通状态。

    此外、如果上部晶体管的激活完全依赖于自举、我是否可以用隔离式电源替换自举、以便为上部晶体管的栅极供电?

    为了澄清一下、您想使用隔离式电源来保持高侧 FET 的栅极为高电平? 我认为这应该是可能的、但我尚未在实验室中对此进行测试。

    此致、
    Ethan Galloway

    [/quote][/quote]