This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:补偿设计和放大器;READ_IOUT

Guru**** 2480865 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550882/tps53647-compensation-design-read_iout

器件型号:TPS53647


工具/软件:

尊敬的先生:

我们有两个问题、我们希望向您学习。

1.我们的应用预计具有 50A 负载、但目前只有 10A 负载、在 10A 负载下、纹波高于之前、现在约为 16mV_pk-pk、

  在 50A 负载下、纹波约为 5m_pk-pk。 有没有办法改进这一点? 我们应该如何调整补偿设计? 是否有任何计算方法或 Excel 工具?  

2.放入 READ_IOUT (8Ch) 寄存器、如何计算该值?  

  我们的 i2c 读取值为 d258、这看起来并不正确。

我们的原理图如下所示:

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_–41-Power_5F00_8128_5F00_VDD.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将检查是否有任何计算方法或 Excel 工具可用于帮助改进补偿、明天 8 月 8 日联系您。

    对于 READ_IOUT 寄存器、读取的十六进制值表示二进制补码二进制。

    D258(十六进制)= 11010 001001011000(二进制补码二进制)

    二进制字符串分为 5 位指数和 11 位尾数值。 EXPONENT 和 MANTISSA 应该从二进制补码二进制转换为十进制值。

    指数= 11010 (二进制补码二进制)=–6(十进制)

    MANTISSA = 001001011000 (二进制补码二进制)= 600(十进制)

    然后可以在公式 6 中使用 TPS53647 数据表中的十进制值:

     

    X =当前值、 Y =尾数、X =指数

    600 * 2^(–6)= 9.375A

    此致、

    Troy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助,您能帮我们 计算 补偿设计,我们的系统约为 25~15A

    但我无法 从 TI 的 Webench Power Designer 中获得补偿值(网站中的电流为 35A 最小值)

    当我修改时、补偿 可以看到纹波发生了变化、但我需要为系统提供匹配值

    谢谢

    此致

    Al chang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我无法找到 TPS53647 补偿设计的计算器。

    您可以参阅以下应用手册、其中提供了一些有关补偿设计的信息:

    https://www.ti.com/lit/an/slva867/slva867.pdf 

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Troy:

    感谢您的回复、能否帮助我们计算 COMP 引脚值?  

    我们预计在将 COMP 引脚电阻器设置为 8.06K Ω 之前会产生 50A 负载、但现在的电流约为 25A。  

    VOUT  (V)

    负载 (A)

    频率 (KHz)

    电感 (nH)

    DCR(m Ω)

    纹波 (mV)

    注释

    0.8

    9.5.

    500

    150

    0.18

    23

    0.8

    9.5.

    800

    150

    0.18

    26

    0.8

    9.5.

    500

    270

    0.29

    16.2.

    0.8

    9.5.

    800

    270

    0.29

    20.4.

    0.8

    9.5.

    500

    270

    0.29

    16.5.

     在源代码中添加 3X0.1uF 3X0.01uF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将与团队合作、为您的用例确定薪酬值。 我会通过星期一 8/18 回复您。

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Troy:

    好的~期待您的评论,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已经与团队进行了检查、调整环路补偿不会对输出纹波产生很大影响。 只要环路补偿具有良好的相位裕度(>= 45 度)、就不会对纹波产生很大影响。

    要改善纹波、您 应该为 RAMP 设置更大的值。 这可以通过调整 OCL-R 引脚上的电压/引脚配置来实现。

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Troy:

    如果我们要设置单相、我们是否只需要遵循表 3? 引脚 35/36/37 (PWM2/3/4) 全部保持悬空? 对吗?

    PMBus 命令需要任何设置? 感谢您的帮助和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、要设置单相、您只需遵循数据表中的表 3 并相应地连接 CSP 引脚。 未使用的 PWM 应保持悬空状态。

    此致、

    Troy