This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149:PSPICE 中的 DCM 问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555853/lm5149-dcm-issues-in-pspice

器件型号:LM5149
主题:LM5148 中讨论的其他器件

工具/软件:

我使用的是 LM5148、并注意到即使我拉动了 PFM 引脚至 AGND (为了强制使用 CCM 模式)、转换器仍然看起来在中运行 范围 (不连续导通模式)。

此外、在中 软启动 、我没有观察到任何情况 PWM 开关 活动—MOSFET 栅极保持低电平、SW 节点在 15V 电压附近保持恒定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    开箱即用的默认型号是否会发生这种情况?

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将检测电阻更改为 DCR 检测和上面提到的所有设置。 我也是用于运行瞬态的 I load 和 V out 的参数  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许您可以回退您的更改并确定哪一项造成了问题。