This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95472Q5MC:Rboot 电阻器、是否需要?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20176, TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556700/csd95472q5mc-rboot-resistor-required-or-not

器件型号:CSD95472Q5MC
主题中讨论的其他器件:PMP20176TPS53647

工具/软件:

该器件是否需要 Rboot? 数据表未提及任何内容、而参考设计 PMP20176 显示所使用的 2R2 电阻器。

VDD = 5V、Vin = 12V、Vout=1.2V、Iout_max=67A、Fsw=500kHz  TPS53647 三相控制器。

此致
Raivis Rengelis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raivis:

    Rboot 对于此器件是可选的、但我们建议使用占位符、以防需要减少 VSW 上的电压尖峰。  典型的 1 到 4.7Ω 值是可选的。

    此致、

    Maha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。