This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:BQ27542-G1:充电结束后、器件仍能停留 80 秒、Rm 和电压跳跃

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556608/bq27542evm-bq27542-g1-after-charging-is-over-stand-still-for-80-seconds-rm-and-voltage-jump

器件型号:BQ27542EVM


工具/软件:

在25摄氏度的温度下、放电2.5A、充电2.5A、然后放电2.5A、最后充电1A至3.79V、休息80秒后、RM和电压跳跃。附上GG 文件 和上述充放电日志的数据e2eti.com/.../5556.gg.csve2e.ti.com/.../_A74EBF7E01801653DC67_2.5A_45513575_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan