请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
产品型号:BQ40Z80工具/软件:
尊敬的团队:
我们无法完成 Molicel P50B (6s1p) 套件的学习周期、该套件卡在学习状态 6。
核心问题是VOK在放电后所需的 5 小时休息时间后、该位无法清除。 这会阻止学习循环前进。
奇怪的是、状态在充电周期后从 5 提前到 6、而不是在放电后。 VOK只有在电池充满电(已设置)FC并已休息两小时后、该位才会清除。 这似乎与文件相矛盾。
我的主要问题是:为什么在出院和休息时间后学习状态不能正确更新?
系统会随附相关的 GG 和放电日志文件以用于分析。
感谢你的帮助。
e2e.ti.com/.../LS14-DSG.loge2e.ti.com/.../LS14_5F00_gg.gg.csv