This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:相邻通道之间的测量值跳变

Guru**** 2586085 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553840/bq79616-measurement-value-jump-between-adjacent-channels

器件型号:BQ79616


工具/软件:

尊敬的专家:

我刚刚在 BQ79616 板测试中观察到了一种奇怪的行为。

VC0-VC16 输入来自由 24V 交流/直流模块供电的电阻分压器。  

BQ79616 板可以通过 Modbus 与 PC 通信、下面是 PC 上 VCs 值的记录。 您可以发现、连续测量超过 1 小时、相邻信道之间存在测量值跳变、而相邻信道的突变可以相互抵消。  有时它可以是 VC1 和 VC2、有时可能是其他通道。 没有线索。

我用多个仪表仔细检查了通道上的电压、结果显示了一个平坦的值。

这种行为的原因可能是什么? 交流/直流模块产生的 50/60Hz 干扰以及如何解决该干扰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ningguo、

    您在哪里测量此值? 这是在我们的 GIU 上吗?
    您在我们的 GIU 上看到同样的问题吗?

    如果您通过探头测量输入上的平坦线、则可能是您读回数据的方式出现问题。

    此致、

       Quentin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Quentin、

    感谢您的答复。

    它不是 TI GIU。 它是另一个像 TI GIU 的软件、但它通过 Modbus 协议持续与 BQ79616 板(与 MCU 一起)通信。 软件可以将历史数据绘制为前面显示的图表。

    我让软网络与 BQ79616 板通信数小时、它不时有相邻通道的数据跳变。 值跳跃约为 8-10mV。

    所有通道线路上均未探测此问题。

    BR。  

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宁国

    您可以尝试将 TI GUI 直接用于 BQ79616 吗?
    这可以帮助我们隔离这是否是 BQ 器件或 MCU 问题。  

    此致、

       Quentin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Quentin、

    遗憾的是、我们无法将 TI GUI 直接用于电路板上的 BQ。 我们的电路板上没有此类连接。

    SW 通过隔离式 RS485 与 MCU 通信、板上的 MCU 通过数字隔离器与 BQ UART 通信。 BQ 库通过菊花链与 BQ 堆栈通信。

    MCU 侧无数字滤波器。 MCU 读取 BQ 通道寄存器的值、然后直接填充协议寄存器。  

    这种现象并不是一种严重的现象。 一旦发生、它就会继续进行、直到整个设置进行下电上电。 然后、下次可能会在其他信道上发生、或者根本不发生。 例如,它不是发生在昨天晚上,大约是 8 小时。

    振幅仍然很小、为 8-10mV。 从未见过大价值。 没有明确的线索。 听起来是 EMC 问题、但不确定。

    有任何线索?

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宁国
    是的、它的振幅应低于该值。  

    如果您还没有、我会尝试增大 ADC 上的 DLPF。
    否则、我可能会怀疑通信问题。

    此致、

       Quentin