请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28951工具/软件:
您好团队
我修改了 UCC28951 登录页面上提供的现有 PSpice 仿真、通过修改反馈电阻器、使其成为具有 400V 输入和 60V 输出的 6.6kW PSFB。 仅更改了次级负载时、电流互感器模型未进行任何更改。 但是、CS 引脚信号上会出现负电压。 随附的是波形以及修改后的原理图。
CS 引脚上出现负电压的原因是什么。 如何更正?


此致
Ajit