This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:PSpice 仿真中具有负电压的电流检测引脚

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556156/ucc28951-current-sensing-pin-having-negative-voltage-in-the-pspice-simulation

器件型号:UCC28951


工具/软件:

您好团队

我修改了 UCC28951 登录页面上提供的现有 PSpice 仿真、通过修改反馈电阻器、使其成为具有 400V 输入和 60V 输出的 6.6kW PSFB。 仅更改了次级负载时、电流互感器模型未进行任何更改。 但是、CS 引脚信号上会出现负电压。 随附的是波形以及修改后的原理图。

CS 引脚上出现负电压的原因是什么。 如何更正?

此致

Ajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    如果您的查询将按照收到的顺序得到解答。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    问题似乎已得到解决。 将复位电阻值从 4.87k Ω 更正为 500 欧姆后、负电压问题得以解决。

    此致、

    Ajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您让我们知道问题已解决。

    此致、