This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569A:软启动输出电压问题

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62569, TLV62569A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556009/tlv62569a-soft-start-output-voltage-issue

器件型号:TLV62569A
主题中讨论的其他器件:TLV62569

工具/软件:

尊敬的团队:

当客户使用 TLV62569 输出 1.2V 电压时、他们发现输出电压更像是一个梯形、但不是软启动斜率、这是正常现象吗?

在负载和空载条件下会发生这种情况。

反馈电阻器:10k+10k、电感器 3.3uH、输出电容器 42uF、它们上拉输入电压 PG 并连接到其他使能引脚以控制电源序列、如我们数据表中的说明。 它们在使能引脚中具有 100nF。

输出电压:

SW 和输出电压:

VIN 和输出电压:

使能和 Vout:

如果不正常、此处的潜在原因是什么?

谢谢您、

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    根据数据表、此器件专为 1uH 电感器而设计、在这种情况下您看不到这些步骤。

    阶跃的原因可能是 3.3uH 电感器。 如果这对您的应用来说是个问题、请使用 1uH 器件。

    此致、

    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SEPP:

    它们更改为 1uH 电感器、仍然可以看到阶跃。

    你有什么其他的见解吗?

    这些步骤的根本原因是什么?

    谢谢您、

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    您能否提供在没有任何负载的情况下具有 1µHand Ω 的启动图。 在哪个点探测 Vout。 请在输出电容器之后的某个位置使用一个点、我们可以在这个位置看到 LC 滤波器的结果。

    通常、您会在降压转换器的输出端看到小阶跃。

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SEPP:

    我在 EVM 中看到了相同的输出电压步骤

    我在 EVM 中指出了这两点:

    我认为更像是我们的启动控制逻辑、您能谈谈我们如何控制启动过程吗?

    软件:

    输出电压:

    谢谢您、

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    在 SW 图上、我看到 PSM 下的脉冲! 请检查您使用的器件 TLV62569A 或 TLV62569!

    在标题中、您编写了“TPS62569A" ,“,这、这是 FPWM 器件!

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SEPP:

    62569P、我想 E2E 主题中没有此器件型号。

    为什么输出中有电阻梯?

    谢谢您、

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishen:

    TLV62569P 是一种 VOUT/PWM 器件、意味着在启动时 、PFM 随着 SW 上的每一个脉冲而增加。 这是一种正常行为。

    此致、
    SEPP