This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74900-Q1:阳极电流

Guru**** 2480755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555909/lm74900-q1-anode-current

器件型号:LM74900-Q1
主题:LM74900 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我在一个设计中使用了 LM74900。

我无法找到有关的最大电流消耗的信息 ANODE 引脚

您能 告诉我 ANODE 引脚的最大消耗电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sushma、

    ANODE 是检测引脚、不消耗任何大电流。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    是的、我们知道、在我的电路中、根据设计要求、阳极在电阻器之后连接。 我想验证阳极的最大压降、以确保它不会干扰交流监测、因为阴极直接连接到实际电池线路、而阳极位于电阻器后面。

    您能为我提供 ANODE 引脚电流消耗的详细信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sushma、

    我需要检查一下。 同时、您能告诉我为什么需要阳极电阻器吗?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    我添加了一个 0Ω   电阻器、以在电池产生高电流的情况下防止我的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sushma、

    该电阻器有何帮助?

    此致、

    Shiven Dhir