This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892:TPS552892 原理图审阅

Guru**** 2480735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555917/tps552892-tps552892-schematics-review

器件型号:TPS552892


工具/软件:

你(们)好  

请查看 TPS552892 原理图、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们将对此进行调查、并在稍后回复您。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    建议在 ISP 和 ISN 之间添加 100nF 电容器。

    VCC 电容器在 5V 直流偏置下需要>2uF 的有效电容。 请帮助与客户核实。

    电感器应选择>8A 的饱和电流。

    其他看起来正常。