This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:带 EVM 请求的热测试

Guru**** 2537910 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556510/lm7310-thermal-test-with-evm-request

器件型号:LM7310


工具/软件:

尊敬的专家:

客户正在考虑使用 LM7310 代替肖特基二极管、由于我们这边缺少 EVM、能否帮助您那边使用 EVM 进行热测试并分享结果? 条件如下:

12V 输入、5A 持续 Iout、经过 5~10 分钟的时间、直到温度不再升高。

请帮助您使用 EVM 进行上述测试、如果有现有数据、也请帮忙分享。 非常感谢!

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joyce、

    您能解释一下他们关心的问题吗? 在稳态期间、器件的功率耗散为 I^2*R = 25*45m Ω(最坏情况 ron)= 1.125W(典型计算值约为该值的一半)。

    使用 RJA、我们可以计算出温度为 41.7*1.125 + T_ambient =~72C。 在典型情况下、结温将~48C。

    此致、
    Arush