This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:Sch 评论

Guru**** 2481065 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555544/lm61460-q1-sch-review

器件型号:LM61460-Q1


工具/软件:

您好的团队、

您能否帮助查看随附的 LM61460-Q1 SCH、并再次确认是否可以使用以下连接? 谢谢

e2e.ti.com/.../TI_2D00_LIN_2D00_POWER.pdf

此致、

张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowi:

    这里的输入和输出电压是多少?  

    所需的输出电流是多少?  

    是否可以使用以下连接? [/报价]

    我认为您指的是可调的输出电压、对吧?  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taru:

    输入范围 6V 至 18V、输出由 TEC_PER_PWM 控制、应为 2V 至 6V、最大值为 2A。

    此致、

    张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowi:

    请参阅我的评论:

    1.确保 Vcc、偏置和引导电容器是高品质的陶瓷电容器(如 X7R )

    2.确保输入 EMI 滤波器适当阻尼。  

    确保根据 FB 基准电压调整 FB 电压 (TEC_PWR_PWM)。   如需更多信息、请参阅 www.ti.com/.../slyt777.pdf。 使用 DAC 基准将获得更好的结果。  

    4. PGOOD 以 Vout 为基准 — 调整 Vout 也会调整 PGOOD 基准电压。  

    5.由于这是 2A 设计 — LM61460-Q1 是大材小用 — 客户可以考虑使用其他具有较低电流能力的器件。  

    6.建议客户在最大和最小输出电压下检查电路板稳定性一次。

    谢谢、

    此致、

    Taru