This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54538EVM:电路板在中等负载条件下无法正常上电。

Guru**** 2650795 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54538EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555074/tps54538evm-board-does-not-power-up-correctly-under-moderate-load

器件型号:TPS54538EVM


工具/软件:

尊敬的专家:

我购买了 TPS54538EVM、以便获得有关此 IC 的经验。 我按原样使用它(无修改)。

运行条件的情况

Vin = 24V

Rload = 1...28 Ω

只要我连接负载电阻器、一切都正常 之后 为电路板供电。 如数据表中所述、它以 1 Ω 提供 5A 电流。

连接小于 18 欧姆的负载吗 期间 加电后、电路不会达到 5V 的输出电压、控制环路变得不稳定。 短时间断开负载可解决问题。

不同负载电阻器的输出电压:

  空载

 Rload = 28 Ω

 Rload = 18 Ω

 Rload = 15 Ω

有人对我出了什么问题有任何建议吗?

我之后尝试修改 C12、C7、C10 和 R9 (180kOhm)。 完全没有改变行为。

感谢您的帮助、

Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brend、

    您是否限制了输入侧的电流、能否进行一次检查?

    如果您限制电流值、则它不会达到所需的输出。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    感谢您的答复。

    电流限值设置为 3A。 下图显示了输出电压(红色)和输入电压(24V,黄色)。 上电期间输入电压没有下降。

    Rload = 15 Ω

       VIN 通过 24V 电源按钮打开。

       VIN 通过拨动开关导通。

    最终输出电压约为 3.6V。

    此致、

    Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此外、您能否检查输出侧的电流限制。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不使用有源负载。 我将使用一组 40W 功率电阻器作为负载。

    此致、

    Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能告诉我 J3、J4 和 J5 连接器的连接。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是跳线配置  

      J5 1-2: 开路(软启动)

      J4 1-2、2-3:全开路(EN 引脚悬空)

      J3 1-2:开路(无 UVLO)

    谢谢。

    此致、

    Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我在负载电阻 150 Ω、Vin = 24V 的条件下对 EVM 进行了测试、

    我得到了 5V 输出电压

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    对于 Rload 180 Ω

    Vout = 5.00678V

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢你的帮助。

    当 Rload > 15 欧姆时、我也在我这边工作。 您试过 15 或 150 欧姆吗?

    此致、

    Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    非常感谢您的帮助。 Rload = 10 欧姆时、该电阻器并不起作用。 您是否有机会使用类似的电阻进行尝试?

    输出电压为 2.3V。

    如果它适用于您的 EVM、我将放弃。

    谢谢。

    此致、

    Bernd

      Rload = 10 Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我是针对 150 Ω 和 180 Ω 进行的。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    我想我找到了这个问题。

    如果对 PG 引脚配置了软启动功能、则转换器在负载下无法正常启动。

    我修改了 R9 (Rmode)。 它适用于 18k Ω、330k Ω、但不适用于 0 Ω、180k Ω 和 680k Ω。

    黄色:24V in

    红色:5V 输出

      Rload = 3 Ω、R9 = 0 Ω(软启动配置,不工作)

      Rload = 3 Ω、R9 = 18k Ω(电源正常配置,工作正常)

    非常感谢您的帮助。

    此致、

    Bernd