This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18531Q5A:CSD18531Q5AT ESD 抗扰度

Guru**** 2480915 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18531Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554072/csd18531q5a-csd18531q5at-esd-immunity

器件型号:CSD18531Q5A


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们使用以下器件。

您能否告知我们这些元件的 ESD 抗扰度等级(1K/2K/3K 等)。 数据表中未提供该值。

 

器件型号:

CSD18531Q5AT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kranthi,

    感谢您关注我们的器件 CSD18531Q5A 的 HBM 为 1.5kV、CDM 为 2kV

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供所需的信息。