This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:短路保护值中的温度变化概念

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25940, TPS2595, TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555459/tps25982-the-concept-of-temperature-variation-in-short-circuit-protection-value

器件型号:TPS25982
《主题中讨论的其他器件:TPS25940TPS2595

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS259827、并对短路保护值有两个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——问题

1.在 TPS259540 数据表第 22 页的第 8.3.3.3 节“短路保护“中、介绍了短路保护值中温度变化的概念。

另一方面、TPS259827 数据表未提及短路保护电流中的温度变化。

这一概念是否与 TPS25940 相同?
还是不会因温度而出现错误、或者该概念会有所不同?

2.在考虑短路保护值的温度变化时,是否需要考虑温度以外的其他参数?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi-san:

    [报价 userid=“119143" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555459/tps25982-the-concept-of-temperature-variation-in-short-circuit-protection-value

    1.在 TPS259540 数据表第 22 页的第 8.3.3.3 节“短路保护“中、介绍了短路保护值中温度变化的概念。

    另一方面、TPS259827 数据表未提及短路保护电流中的温度变化。

    [/报价]

    发生短路时、该器件将执行快速跳闸、然后执行限流启动。 在此限流启动中、器件的功率耗散会高得多、因此可能会进入热关断状态。 这在这两个数据表中进行了介绍。

    该概念是否与 TPS25940 相同?
    还是不会因温度而出现错误、或者概念会有所不同?

    同样的情况也适用于 TPS2595。 该器件较旧、因此检测到跳闸的速度略有不同。 这并不意味着由于温度原因、短路保护会出现误差。 在 TPS25982 中、SCP 根据 VDS 比较器执行、并且 TSD 在 SCP 执行快速跳变后发生。

    [quote userid=“119143" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555459/tps25982-the-concept-of-temperature-variation-in-short-circuit-protection-value 在考虑短路保护值中的温度变化时、是否应考虑温度以外的任何参数?[/报价]

    同样、此处 SCP 不因温度而受影响。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    感谢您的答复。

    我将与客户分享这些信息。

    如果客户有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi-san:

    如果客户有其他问题、我会再次咨询您。

    没问题。 请随时在此处回复或创建另一个主题并将其链接到此处。

    感谢您的大力帮助与合作。

    很高兴为您提供帮助。

    此致、
    Arush