This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308:TPS54308DDCR、TPS54331DR、TPS3106K33DBVR、UCC27624DGNR、REF5030AIDR、 TL431BIDBZR 在 4km 高度下的性能下降

Guru**** 2480735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554521/tps54308-tps54308ddcr-tps54331dr-tps3106k33dbvr-ucc27624dgnr-ref5030aidr-tl431bidbzr-performance-degrade-at-4km-altitude

器件型号:TPS54308


工具/软件:

您好的团队、

您能否建议以下器件规格在 4km 高度下会降级? 它会降低多少百分比? 谢谢!

TPS54308DDCR、

TPS54331DR、

TPS3106K33DBVR、

UCC27624DGNR、

REF5030AIDR、

TL431BIDBZR

谢谢!

Yunjing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yunjing:

    我们将进行检查、并就此向您回复。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yujing:  

    这是一个技术支持论坛。 关于上述信息、请使用此工具:

    认证摘要

    此致、

    Gautam