This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610985:开关峰值电流限制 350mA 或 50mA

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556323/tps610985-switch-peak-current-limit-350-ma-or-50-ma

部件号:TPS610985


工具/软件:

大家好!

在第 1 页的数据表中、在“特性“下、显示“最小 350mA 开关峰值电流限制“。

但在同一页面中、稍后会显示“在 0.7V 输入到 3.3V 输出的转换过程中、TPS61098x 可以提供高达 50mA 的总输出电流“。

在此处查找数据表:

www.ti.com/.../tps610985

我们查看了数据表、但无法了解实际电流限制是多少。 我不理解第二个说法。 50mA 接近峰值负载、我们运行 2 节 AA 碱性电池。

希望能对这个主题有所见解。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazola:

    请参阅第 8.3.5 章中的说明。

    TPS61098x 的升压转换器可在升压模式运行中支持逐周期电流限制功能。 如果峰值电感器电流达到内部开关电流限制阈值、主开关将关断、以阻止输入电流的进一步增加。 在这种情况下、由于器件无法提供足够的功率来保持设定的输出电压、因此输出电压将降低。

    它代表峰值电感器电流、图中所示的上部 l=line。

    典型值为 500mA。

    如果输入为 0.7V、3.3V 是输出、50mA 负载电流、则平均输入电流不小于 235mA、峰值电感器电流约为 285mA。 它是合适的。