This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562246:输出电压范围

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562246

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556388/tps562246-output-voltage-range

器件型号:TPS562246


工具/软件:

您好团队:

我对 TPS562246 的输出电压范围有疑问。

数据表的 P1 显示输出电压范围高达 7V。 但是、EC 表表示建议最高可达 17V。

如果我们保持 95%的占空比、是否可以设置输出电压>7V?

此致、

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro:

    建议运行条件适用于开关节点电压、而不是输出电压。 输出电压范围为 0.6V ~ 7V。  

    否、输出电压不能大于 7V。

    此致、

    Usha。