This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22992:负载开关解决方案建议

Guru**** 2480905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555900/tps22992-load-switch-solutions-recommendation

器件型号:TPS22992


工具/软件:

您好:

我的客户正在寻找支持以下条件的负载开关解决方案。

 - VIN = 3.7V(18650 电池)

 - VOUT = 3.7V/30A(最大程度地减少发热的解决方案)

如果有满足上述条件的 TI 产品、请推荐。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shin、

    我们目前没有单一的开关解决方案。  

    但是、您可以并联使用 3xtps22997。

    谢谢  

    Amrit