This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:用于多绕组的 SMPS 变压器

Guru**** 2480925 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554996/ucc28600-smps-transformer-for-multiple-windings

器件型号:UCC28600


工具/软件:

尊敬的团队:

我使用的是 UCC28600 的电子表格、发现只有一个输出配置、但我正在设计具有三相交流输入的 200W SMPS、可提供大约 7 个输出的多个输出。

那么、我需要使用此电子表格来满足我的要求。

我是否可以 获得 该电子表格的修改版本以支持多个输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    您的查询将按照收到的顺序进行审核。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    您可以使用 Excel 工具进行多输出设计。

    1. 将其设计为输出 1、用于计算设计的总输出功率。 例如、如果有七个 10W 输出。  您需要为输出 1 设置 70W 的输出功率和输出 1 的输出电压。  这将为初级功率级提供正确的初级磁化电感和正确的电气元件。
    2. 将“Output 1“更改为正确的输出功率级别。 然后、您可以根据计算结果为您提供功率级的正确输出元件。
    3. 将工具中的输出更改为“输出 2“、并设置输出功率和输出电压。 然后、该工具将计算该输出的初级与次级匝数比。  该工具还将帮助您选择输出 2 的输出元件。
    4. 您可以对输出 3 至 7 继续执行此操作。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第 2 步和第 3 步是不理解,你能用一些例子解释吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    第 2 步和第 3 步是不理解的,你能用一些例子来解释吗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第 2 步和第 3 步是不理解,你能用一些例子解释吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    如果您的查询将按照收到的顺序得到解答。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、

    您的问题已在另一个主题中得到解答。  

    无需针对同一问题提交多次查询、以供将来参考。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的