This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:Booster IC 建议

Guru**** 2480735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555897/tps61288-booster-ic-recommendations

器件型号:TPS61288


工具/软件:

您好:

我的客户正在寻找可支持以下条件的 Booster IC。

 - VIN = 3.7V(18650 电池)

 - VOUT = 28V/10A

如果有一个满足上述规格的 TI Booster 产品、请推荐它。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    这意味着输入电流为 80A、对吧?

    您可能考虑使用 LM5125。

    此致、
    Feng