This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892:TPS552892 转换器在 7A 负载电流下运行

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552892, TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556069/tps552892-tps552892-converter-operation-at-7a-load-current

器件型号:TPS552892
主题中讨论的其他器件: TPS552882

工具/软件:

此转换器 (TPS552892) 是否可用于输入电压 为 12V 或 24V、负载电流为 7A(输出电压为 12V)的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sayan:

    感谢您的联系。

    我知道这里的应用吗?

    这里的热量会是一个问题。 建议选择两个 TPS552892 或改用 TPS552882。

    BRS、

    布莱斯