This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156H:高功率输出

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156H, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555974/lm5156h-high-power-output

器件型号:LM5156H
主题: LM5122 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我是负责处理 TI 产品的分销商 FAE。
我的客户正在考虑一个具有以下规格的电路。
该电路需要 600W 的峰值功率、但 LM5156H 能否满足此规格?
此外、是否可以并联多个 LM5156H 器件并使其运行?
如果是、请提供任何有用的连接示例。
考虑使用此器件的原因是我们最初在考虑使用 LM5122 同步整流控制器、但由于 SW 引脚的额定电压为 105V、因此我们正在考虑不同的电路配置。

(规格)
输入电压:16V 至 60V
VOUT:100V
IOUT:3A(稳态)、6A(峰值,连续 5 秒)
非隔离式

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaiji:

    感谢使用 E2E!

    由于功率级别非常高、因此建议使用 SYNC 控制器。  

    您可以参阅以下基于 两相 LM5122 的参考设计、该参考设计采用 SEPIC 拓扑结构、可避免 VOUT 限制。 Vout 最高可调节至 110V、最大功率为 500W、这是最适合您的应用。  

    PMP23320 参考设计| 德州仪器 TI.com