This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:QMax 未更新->FCC 跳变

Guru**** 2481065 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553058/bq40z80-qmax-not-updating---fcc-jumps

产品型号:BQ40Z80


工具/软件:

您好:

希望您能利用 BQ40Z80 帮助我们的电池设计调试问题。   在正常循环期间、QMax 似乎未更新(长时间休息多小时-静止位已设置)。

此外、您能否提供有关 Min Delta Voltage 和 Max Delta Voltage 以及如何将其用于控制 Qmax 更新的信息?   Max Delta Voltage 是否是发生 QMax 更新所允许的最大电芯间差值、或者其他因素?

我可以提供日志和参数 — 请提供建议。

谢谢你

 e2e.ti.com/.../2388.discharge_5F00_log1.loge2e.ti.com/.../discharge_5F00_1_5F00_params.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reed、

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。 同时、您可以为项目提供关联的.log 和.gg 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan — 提供日志和 gg。  如果需要、我有更多日志  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan — 您有机会查看日志吗?