This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS653860-Q1:在何处申请 TPS653860-Q1 的功能安全文档

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS653860-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555506/tps653860-q1-where-to-request-functional-safety-documents-for-tps653860-q1

器件型号:TPS653860-Q1


工具/软件:

大家好、团队

我通过“可提供功能安全文档“申请了文件 SFFSA05。 立即申请“部分的 TPS653860-Q1 网站。

当我查看 SFFSA05 号文件的内容时、它在第 4 章和第 5 章中说“可应要求提供“。

我应该在哪里提出申请?

************** 日本备忘录***********

TPS653860-Q1 機能安全関連資料のリクエスト先 Ω


TPS653860 Q1のWebページの
可「T Ü V S Ü D 功能安全文档。 立即申请」からリクエストをして
文書番号SFFSA05の資料を入手しました。μ s

文書番号SFFSA05の中身を見ると、4章と5章に「可应要求提供。」と書かれている。
どこにリクエストすればよいのか?μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teshima-San、

    感谢您的联系。 您能为我们提供一些需要引脚 FMA/DFMEA 文档的背景/原因吗? 对于大多数申请、客户通常使用 FMEDA 工作表和安全手册。  

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在考虑在需要高级别安全的产品中使用 TPS653860。
    我们需要获得 FMA/DFMEA 文档、以实施措施来降低在此 IC 或其外围电路发生故障时的风险。

    ************** 日本备忘录***********

    我々は高い安全性が必要とされる製品にTPS653860の適応を考えています。μ s
    このICやその周辺回路が故障した際のリスクの軽減策を行うためにFMA μ DFMEA文書を入手する必要があります。μ V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yohei-San、您能否向我们发送一封电子邮件、里面抄送了您的 TI 销售人员? 由于这些是 NDA 文件、因此我们希望确保所有文件都井然有序。

    此致、

    Sagir

    shasnain@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白。 谢谢你。

    ************** 日本备忘录***********

    合点承知之助 μ s
    ありがとう。μ s