This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5025A-Q1:断电时的输出阻抗

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: REF50E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555733/ref5025a-q1-output-impedance-when-powered-off

器件型号:REF5025A-Q1
主题中讨论的其他器件:REF50E

工具/软件:

如果这是错误的问题或者该信息以其他方式可用、则表示歉意: 我想使用输出 (Vout) 将在电路中的器件 (REF5025)、但在异常电路情况下、器件不会通电。  电源关闭时、对地电阻是否为规定数量?  接地将处于活动状态、但 REF5025 将无法提供电源。  我想了解这种情况下电路其余部分的负载。  Vout 节点上的可用电压将小于 5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nate:

    您的应用是否需要汽车级 (Q1) 器件?

    我们不定义也不保证器件断电时的接地电阻值。

    谢谢、
    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实需要汽车级器件、 感谢您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nate:

    我懂了。 遗憾的是、 当通过 EN 引脚禁用时、具有已知高阻抗输出的器件将是 REF50E、但该器件仅是非汽车类器件。

    谢谢、
    Joshua