This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1211-Q1:确保 EN/UVLO 行为

Guru**** 2481425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1211-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550325/tps1211-q1-making-sure-en-uvlo-behavior

器件型号:TPS1211-Q1


工具/软件:

您好专家、

我们的客户正在考虑使用 TPS1211-Q1。

然后、我们要确保该器件的行为。

在正常操作中、它们将施加高信号(大约 3.3V) 从 MCU 到导通 FET 的 EN/UVLO 引脚上。
TPS1211-Q1 检测到故障后、MCU 会检测到该故障事件并将 EN/UVLO 驱动至低电平。
但是、它们的 MCU 低电平约为 0.4V、高于 VENF (0.3V)、因此我想确保以防万一。

在这种情况下、MCU 的低电平信号仍低于 VUVLF (1.1V)、因此 TPS1211-Q1 关断 FET。
不过、低电平信号高于 VENF、因此我们无法保证该器件进入低 IQ 模式。
这种理解是否正确?

此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    目标是关断 FET 还是将器件置于 低 IQ 关断模式?

    EN/UVLO 引脚通常不用作导通和关断 FET 的触发器。 当 EN/UVLO 被拉至高电平时、电荷泵将开启并为 BST 电容器充电;它也可用于设置欠压锁定阈值。 INP 引脚用于通过控制 PU/FET 引脚的状态来导通和关断 PD。  

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rishika-San,


    我知道您不建议通过 EN/UVLO 引脚使用导通/关断 FET。
    无论如何、您能否回答以下问题以了解此设备的行为?

    -----

    然后、我们要确保该器件的行为。

    在正常操作中、它们将施加高信号(大约 3.3V) 从 MCU 到导通 FET 的 EN/UVLO 引脚上。
    TPS1211-Q1 检测到故障后、MCU 会检测到该故障事件并将 EN/UVLO 驱动至低电平。
    但是、它们的 MCU 低电平约为 0.4V、高于 VENF (0.3V)、因此我想确保以防万一。

    在这种情况下、MCU 的低电平信号仍低于 VUVLF (1.1V)、因此 TPS1211-Q1 关断 FET。
    不过、低电平信号高于 VENF、因此我们无法保证该器件进入低 IQ 模式。
    这种理解是否正确?

    -----

    此致、

    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rishika-San,

    客户期望在检测到故障后完全关断 TPS1211-Q1。

    数据表指出高于 UVLO 阈值会导致器件完全导通(电荷泵,GD,保护,诊断)

    低于 EN 会导致器件完全关断。

    但是、在低于 UVLO 和高于 EN 之间不存在器件模式描述。
    那么、您能告诉我在这种情况下该设备是如何工作的吗?

    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuramochi-San:

    是的、您的理解是正确的。 为了保证器件进入低 IQ 关断模式、请确保 EN/UVLO 引脚上的电压低于为 V (ENF) 定义的最小值。

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rishika-San,

    能否说明 EN/UVLO 电压低于 V (UVLOF) 但高于 V (ENF) 期间的器件状态和行为?

    据我确认、没有对此状态的描述。
    数据表指出、当 EN/UVLO 电压高于 V (UVLOR) 时、只有器件将完全导通、当 EN/UVLO 电压低于 V (ENF) 时、器件将进入低 IQ 模式。

    我们需要中间条件的信息。

    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuramochi-San

    为了实现低 IQ 效果、VEN/UVLO<V (ENF)。 否则、器件将被视为处于运行状态、但栅极驱动器部分不会被激活、因为它未满足 V (UVLOR) 阈值、因此它应该需要大约正常的 IQ。  

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishika-San:


    感谢您的确认。
    我想深入了解有关 V (ENF)<EN/UVLO<V (UVLOF) 条件的更多信息。
    在这种情况下、您是否说 PD / PU_OFF 和 G_OFF 发生?

    那么、IMON 呢?

    数据表指出、TPS12111-Q1 在 PD_OFF 期间禁用 IMON、但方框图似乎需要低于 V (ENF)。

    此外、是否还有任何其他特性或功能会被  V (ENF)<EN/UVLO<V (UVLOF) 禁用?

    换句话说、 UVLO/PU_OFF 和 G_OFF 只是由 V (PD)<EN/UVLO<V (UVLOF) 引起的事件。

    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kuramochi-San

    很抱歉耽误时间、我将与团队核实。

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rishika-San,

    抱歉催促您、但是否有任何更新?

    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kuramochi-San:

    我正在与系统团队核实这一点、明天应该有一个更新。 很抱歉耽误你的时间!

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kuramochi-San:

    我向我们的系统工程师检查了这种介于两者之间的情况、有些电路可能打开、有些电路可能关闭。 我们无法保证将打开与关闭哪些模块,因为一般来说,这只是 —  V (ENF)<EN/UVLO 的范围

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rishika-San,


    以下是我对  V (ENF)<EN/UVLO<V (UVLOF) 期间器件行为的理解摘要。
    这种理解是否正确?

    1. SRC/PU 引脚和 G 引脚将为低电平(短接至 SRC)或高阻态 PD。
    2. 某些内部块可能处于打开或关闭状态。 我们不能保证什么块会打开或关闭。
    3. 因此 Iq 可能会波动。
    4. 但是、由于状态为 1、无论内部块情况如何、Q1 和 Q3 应该关断、VBATT 将与 VOUT 侧断开。

    此致、
    Kazuki Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kuramochi-San:

    是的、您的理解是正确的。 当 EN/UVLO 为低电平时、电荷泵关闭、CBST 未充电、因此栅极不会有足够的电压来导通 FET。  

    谢谢、

    Rishika Patel