This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:原理图检查

Guru**** 2480825 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555308/tps65994ad-schematic-check

器件型号:TPS65994AD
主题中讨论的其他器件:TPS65994

工具/软件:

你(们)好

您可以帮助查看下面的 TPS65994 原理图、并了解需要进行调整

谢谢

e2e.ti.com/.../ADL-PD.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处的终端应用是什么、终端应用是否需要合规性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tommy

    用于耐用型笔记本电脑的客户应用程序不需要认证。

    我使用 994AE 很长时间了、

    但现在我有一个问题。 为什么 PD 处于'PTCH'模式? 它通常不应该处于“APP"模式“模式?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    如果 PD 处于 PTCH 模式、这意味着 PD 已引导、但无法从 EEPROM 加载固件。 我检查了 PD 和 EEPROM 之间的原理图、结果看起来正常。  

    您能否提供一些有关 PD 卡在 PTCH 模式下的情况的背景信息? 电路板和 EEPROM 是否已通电?   更多信息、请读出 PD 的 0x2D 引导状态寄存器。

    此致、

    Alex